This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV627432:调整 Vout 而不是 Vsel 设置

Guru**** 2640995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV627432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992416/tlv627432-adjust-vout-rather-than-vsel-settings

器件型号:TLV627432

大家好、  

目前、客户使用 Vsel1、Vsel2、Vsel3通过 TLV627432实现1.8V 输出电压。 他们想要将输出电压更改为1.84V、是否可以在输出电压和 Vos 之间连接一个电阻器来调节输出电压?  

我看到有 Vselx 编程的内部电阻分压器、因此我认为应该可以、但我不确定 Vout 到 Vos 之间的电阻器值。 请添加您的意见。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    该器件具有 DCS 控制系统、VOS 引脚以复杂的方式用于电流和电压环路。 它不是简单的电压感测(例如类似于 FB 引脚)。

    因此、不能简单地插入一个电阻器来调节输出。 添加此电阻器也会严重影响控制环路、因此 TI 不建议这样做。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano,

    感谢您的回复。 那么、有什么方法可以调整 Vout? 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾  的是、对于 TLV627432、您无法选择超出输出电压设置的电压电平。

    由于1.84V 是一个不常见的值、我认为最好的选择是选择具有 FB 引脚而不是 VOS 引脚的器件、并使用标准反馈分压器、 但这肯定会增加解决方案的尺寸,我认为它不会与  TLV627432引脚对引脚兼容 。

    BTW、客户为什么要将电压从1.8V 修改为1.84V?

    它们是否尝试补偿输出端的压降?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。