This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:过压、欠压、反极性保护-仅限1个开关

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992585/lm7480-q1-overvoltage-undervoltage-reverse-polarity-protection---1-switch-only

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

团队、

与主题标题一样、LM7480-Q1是否可以仅使用一个外部开关即可实现 OVP、UVP 和反极性保护?

其原因是电流高达10A、 因此我们需要优化热耗散。

我们还在研究 LM5060、但两个开关在这里看起来最小吗?

感谢您的反馈和任何设计示例。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    为了实现对正向路径的控制、为了实现过压保护和欠压保护、您将需要 FET 处于以下方向、

    为了实现 反极性保护和反向电流阻断、您需要 FET 处于以下方向、

    因此、为了实现 所有  OVP、UVP 和反极性保护、您需要使用两个 FET 以任何一个背靠背配置进行连接、如下所示、