Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM5060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5060
团队、
与主题标题一样、LM7480-Q1是否可以仅使用一个外部开关即可实现 OVP、UVP 和反极性保护?
其原因是电流高达10A、 因此我们需要优化热耗散。
我们还在研究 LM5060、但两个开关在这里看起来最小吗?
感谢您的反馈和任何设计示例。
此致