This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:TPS82084工作结温和热关断

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992415/tps82084-tps82084-operating-junction-temperature-and-thermal-shutdown

器件型号:TPS82084

您好!

我们的应用如下-

输入- 5V

输出- 1.8V  

最大负载电流- 1.2A

 根据数据表、RθJA Ω 结至环境热阻为64.6°C/W  

根据数据表、热关断温度为150°C

满载时的功耗 P =(Vin - Vout)* Iout =(5 - 1.8)* 1.2 = 3.84W、

结温大约为

RθJA * P = 64.6 * 3.84 = 248.064°C


根据上述计算、TPS82084器件似乎会针对我们的应用进入热关断状态。 这种理解是否正确? 如果是、您是否可以为我们的应用要求建议替代器件。 谢谢你


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    器  件是一款开关稳压器、因此您无法通过 P =(Vin - Vout)* Iout (此公式对 LDO 有效)来评估功率耗散。

    在该器件中、功率耗散主要是由导通和开关损耗引起的。

    有关    封装热指标的信息、请参阅开关电源设计热分析技术(修订版 A)(TI.com)以进行功耗计算、参阅《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)。

    但是、该器件是一款2A 器 件、因此它应该能够承受1.2A 的输出电流、而不会在标准运行中出现特殊问题。

     

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。