This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992473/ucc3895-ucc3895

器件型号:UCC3895

我正在使用 UCC3895设计 PSFB。 我将查看 SLUS157Q、数据表"输出"的第8页。 我看到高输出= 250mV 典型值、低输出= 150mV 类型。

所有输出都有这些参数。 我认为这不包括 OUTA、B、C、D 这不符合 CMOS 电平。 请确认我正在正确读取此内容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Flack

    OUTA/B/C/D 引脚的输出结构基于图腾柱、输出= 250mV 典型值、低输出= 150mV 类型使用10mA 拉电流和灌电流进行测试。

    这意味着高拉电阻为25欧姆、低拉电阻为15欧姆。 因此 UCC3895无法 直接驱动功率 MOSFET。 。

    云生