请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3895 我正在使用 UCC3895设计 PSFB。 我将查看 SLUS157Q、数据表"输出"的第8页。 我看到高输出= 250mV 典型值、低输出= 150mV 类型。
所有输出都有这些参数。 我认为这不包括 OUTA、B、C、D 这不符合 CMOS 电平。 请确认我正在正确读取此内容。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.