This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:充电电路不工作。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991731/bq24250-charging-circuit-not-working

器件型号:BQ24250

我已将以下充电电路焊接到印刷电路板上。 我遵循数据表并确定这些是正确的组件。 我在前面的一个问题中问过如何在这个论坛上配置 EN1、EN2、SDA 和 SCL、根据这个回答、我是如何安排的。 当我插入 micro USB 类型 b 时、电池无法充电。 我得到5伏的输入电压。 电池是3.7V 290mAh 电池。 是否有任何组件价值或我的设计出现任何可能导致充电器无法工作的问题? 我仅将其用作独立充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tara、

    BAT 是指"连接到电压稳压器"? 该稳压器能否灌入电流? 否则、稳压器可能会达到4.2V、并且充电器正在终止。

    此外、如果 TS 未连接到热敏电阻、则应禁用 TS 功能、将 TS 引脚拉至 LDO 引脚的高电平。  如果移除 R20、转换器是否开始充电?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清电压稳压 器、我的意思是电池也连接到电压稳压器电路(使用降压升压转换器 TPS63020QDSJTQ1)。

    拆下 R20后、是否应将 TS 接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tara、

    通常、另一个降压转换器会连接到 SYS 引脚而不是 BAT。  如果连接到 BAT、充电器无法区分充电电流和流入 TPS 器件的电流、因此充电器可能永远不会终止充电。  关于将 TS 拉至接地、否  将 TS 拉至 LDO 以禁用 TS 功能。

    此致、

    Jeff