我已将以下充电电路焊接到印刷电路板上。 我遵循数据表并确定这些是正确的组件。 我在前面的一个问题中问过如何在这个论坛上配置 EN1、EN2、SDA 和 SCL、根据这个回答、我是如何安排的。 当我插入 micro USB 类型 b 时、电池无法充电。 我得到5伏的输入电压。 电池是3.7V 290mAh 电池。 是否有任何组件价值或我的设计出现任何可能导致充电器无法工作的问题? 我仅将其用作独立充电器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已将以下充电电路焊接到印刷电路板上。 我遵循数据表并确定这些是正确的组件。 我在前面的一个问题中问过如何在这个论坛上配置 EN1、EN2、SDA 和 SCL、根据这个回答、我是如何安排的。 当我插入 micro USB 类型 b 时、电池无法充电。 我得到5伏的输入电压。 电池是3.7V 290mAh 电池。 是否有任何组件价值或我的设计出现任何可能导致充电器无法工作的问题? 我仅将其用作独立充电器。