Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 主题中讨论的其他器件:UCC28950
各位专家,您好
在设置初级 MOSFET 和同步整流器的延迟时会出现一种情况。
1.假设我想提供固定的延迟、我应该将自适应延迟引脚连接到 Vref 还是接地?
2.在公式中进行延迟计算时、它获取的值是0.2V/1.8V 还是0.2V/1.7V? 如果我想实现固定延迟、应该取什么值?
3.是否有论坛或指南可以为该应用设计匀场电感器和变压器?特别是匀场电感器?