This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991479/ucc28951-ucc28951

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28950

各位专家,您好

在设置初级 MOSFET 和同步整流器的延迟时会出现一种情况。

 

1.假设我想提供固定的延迟、我应该将自适应延迟引脚连接到 Vref 还是接地?  

2.在公式中进行延迟计算时、它获取的值是0.2V/1.8V 还是0.2V/1.7V? 如果我想实现固定延迟、应该取什么值?  

3.是否有论坛或指南可以为该应用设计匀场电感器和变压器?特别是匀场电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数客户发现使用固定延迟方法更容易进行设计。  以下链接将为您提供 一份应用手册、其中讨论了如何使用固定延迟方法设计 UCC28950、包括导通延迟公式和计算。  本应用手册还介绍了如何选择垫片电感器和变压器。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、