请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 您好~
您尝试使用的电容器是来自 Vinatech 的混合电容器。
每节电池3.8个、3个串联、总电压为11.4V。
我们正在考虑使用 bq24640来为 IC 充电。
如果您使用 bq24640ic、请询问您是否不需要使用 PCM 或 BMS 电路。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.