This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:使用 bq24640 IC 时是否应配置其他保护电路?

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991943/bq24640-should-additional-protection-circuits-be-configured-when-using-the-bq24640-ic

器件型号:bq24640

您好~

您尝试使用的电容器是来自 Vinatech 的混合电容器。

每节电池3.8个、3个串联、总电压为11.4V。

我们正在考虑使用 bq24640来为 IC 充电。

如果您使用 bq24640ic、请询问您是否不需要使用 PCM 或 BMS 电路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      bq24640具有一些集成保护 功能、例如输出过压保护(VOV_RISE)、热关断(内部 TSHUT 和 TS 引脚)和输入电压保护(VACOV 和 VUVLO)、可确保超级电容器的安全。 如果需要更多保护、您可以考虑使用 BMS 电路、最终设计人员应自行决定。