This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:Zynq 7000设计上的 TPS22917定序 TUSB1210

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TUSB1210, TPS22954, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991658/tps22917-tps22917-sequencing-tusb1210-on-zynq-7000-design

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件: TUSB1210TPS22953TPS22954TPS22951

我将 TUSB1210与 Zynq XC7Z010搭配使用。 在 VBAT/VDD33之后、VDD18和 VDDIO 的1.8V 电压轨排序方面有很好的信息、这与 Zynq 系统提供的结果相反。 我尝试使用 TPS22917、但负载开关似乎在振荡开关。 当我将引脚1和引脚6短接在一起时、TUSB1210能够正常启动。 是否有适合 TUSB1210的推荐负载开关设计? 此外、TPS22917似乎没有明确定义的导通/关断点或迟滞、因此我可能需要一个具有明确定义的导通电压的器件? 由于我没有使用电阻分压器、因此 TPS22917允许在3.3V 电源轨建立之前使输出接通。

Load switch schematic

在 TPS22917就位的情况下:

在 TPS22917引脚1和引脚6短接的情况下:

TPS22917会延迟 USB_1.8V、但不够、因为3.3V 电源轨比1.8V 缓慢上升、并且没有电阻分压器、也没有严格控制的导通电压。:

Before load switch

After load switch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TPS22917专用于直流应用。 我不确定 TPS22917在这种情况下的目标是什么、我认为您可以从信号开关而不是电源开关中受益更多。 TPS22917的 V_IL 和 V_IL 为0.35V 和1V、不建议在 ON 引脚上的这个电压之间运行。  

    我们也不建议在输入电压低于1V 的情况下使用该器件。 我还注意到 ON 引脚连接高电平、因此、我不确定除了振荡的 VIN 之外、如何打开和关闭器件、这是不推荐的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我希望负载开关提供正确的定序。 我错误的做法是不在 ON 引脚上包含电阻分压器、但看起来也像为此而设计的 IC、更可能具有针对 ON 输入的明确电压和迟滞。 是否应该将其转移到 TUSB1210论坛、因为我确实在要求将推荐的设计模式应用于该 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我认为信号开关产品系列中可能存在某种情况、但我可能会被误解。  

    请在此处查看信号开关产品: https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/overview.html

    如果开关似乎符合您的账单、请发布一个新问题、并标记该器件。

    我认为 在 这个请求上更快地获得支持的另一个选择可能是重新发布问题、但只提及 TUSB 器件 、其内容与"TUSB 信号排序"类似

    我也可以移动此主题、但目前我不确定信号开关论坛是否会比 TUSB 论坛更有帮助。  

    现在、我将关闭此主题、但如果您希望我在查看信号开关产品系列后移动此主题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    这用于电源定序、而不是信号控制、如原理图所示。 顶部的示波器捕获只是显示 USB_1.8V 被重复下拉。 第二次捕获显示、我有一个有效的时钟信号、作为一种在我绕过 TPS22917时指示 TUSB1210正在工作的方法。 是否有用于此定序的推荐负载开关?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您在这里的目标是什么?工作条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是满足推荐的 TUSB1210加电顺序。 原理图中显示了运行条件。 TUSB1210可从电路板上的电源轨接收1.8V 和3.3V 电源。 我的主要问题是 TPS22917出现的断续行为。 如果我只是选择一个不同的负载开关、如何再次避免这个问题? 如果有 TI 可以推荐的电源定序电路、我会更加舒适。

    电路板上的电源定序:  

     

    TUSB1210数据表建议的电源排序(时序并不重要)。

    一篇 E2E 文章、还介绍了 TUSB1210的推荐定序: https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/816141/tusb1210-power-on-sequence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的背景。  根据我的理解、您需要在为1.8V 供电之前为3.3V 信号加电。

    遗憾的是、由于3.3V 缓慢上升、因此 TPS22917没有足够延迟开通时间来成功上电、并且您使用的唯一信号是3.3V。 我想、即使您使用严格的 VIH、VIL 器件、您也会遇到这种情况、因为3.3V 上升速度非常慢。

    我认为一种可能的解决方法是在以下设置中使用两个开关:

    1.在3.3V 电源轨上使用 TPS22953/TPS22954/TPS22951 (取决于您的偏好)。 对于该器件、您可以在 EN 上使用下拉电阻器、并将 VIN、VBIAS 和 EN 连接到3.3V 信号。 当3.3V 信号上升时、这将打开器件、此器件的输出将3.3V 发送到 MCU。

    2.设置 TPS2295x 上的 VSNS 引脚、使其仅在 VOUT 升至3.2V 后才将 PG 拉高(PG 连接到 VOUT)。 这是通过输出端的电阻分压器实现的。 下面是设置:

    3.将此 PG 引脚连接到 TPS22917的 EN 引脚。 根据 TPS22917的 CT 电容、您可以根据需要设置延迟和上升时间。

    如果您不需要 TPS22917的所有功能、我认为 TPS22917可以使用其他负载开关进行开关、但我认为、使用3.3V 电源轨上的 TPS22953、您将能够使用两个负载开关构建一个类似的"电压继电器"。