主题中讨论的其他器件: TUSB1210、 TPS22953、 TPS22954、 TPS22951
我将 TUSB1210与 Zynq XC7Z010搭配使用。 在 VBAT/VDD33之后、VDD18和 VDDIO 的1.8V 电压轨排序方面有很好的信息、这与 Zynq 系统提供的结果相反。 我尝试使用 TPS22917、但负载开关似乎在振荡开关。 当我将引脚1和引脚6短接在一起时、TUSB1210能够正常启动。 是否有适合 TUSB1210的推荐负载开关设计? 此外、TPS22917似乎没有明确定义的导通/关断点或迟滞、因此我可能需要一个具有明确定义的导通电压的器件? 由于我没有使用电阻分压器、因此 TPS22917允许在3.3V 电源轨建立之前使输出接通。
在 TPS22917就位的情况下:
在 TPS22917引脚1和引脚6短接的情况下:
TPS22917会延迟 USB_1.8V、但不够、因为3.3V 电源轨比1.8V 缓慢上升、并且没有电阻分压器、也没有严格控制的导通电压。: