This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:R SENSE 最坏情况计算

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992053/tps3703-q1-r-sense-worst-case-calculation

器件型号:TPS3703-Q1

大家好、

我的客户对数据表的第9.1.4节有疑问。   最后一段讨论了如何检查 Rsense 对电阻分压器精度的影响。

如果等式4和5按原样使用来计算 Rsense、则每次…Ω 时都会得到零除

 

使用电气特性中的 Vsense = 5和 Isense = 1.5uA 来计算 Rsense (最坏情况下的低电平)是否可行?

 

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    如果 VSENSE = 5V 且 ISENSE = 1.5uA、则 RSENSE = 3.33Mohms。  从本质上讲、RSENSE 与下图所示的 R2电阻器并联。  RSENSE 越大、对 R2等效电阻的影响就越小。  这也是数据表中提到的"不准确"。  我希望我已经回答了你的问题。

    本