主题中讨论的其他器件: 冲击
你好!
我们使用 TPS2121在 USB 充电器和充电底座之间切换、两者均以5V 电压运行。 我们实现了最高电压工作设计(数据表中为10.5)和反极性二极管、如数据表中10.6所示。 当两个电压都存在且处于正常工作范围内时、电路工作正常、但当其中一个输入处于反极性时、输出关闭。 我的理解是、输出仍然应该通过使用另一个输入来运行、或者我是错了?

BR
Felix
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我们使用 TPS2121在 USB 充电器和充电底座之间切换、两者均以5V 电压运行。 我们实现了最高电压工作设计(数据表中为10.5)和反极性二极管、如数据表中10.6所示。 当两个电压都存在且处于正常工作范围内时、电路工作正常、但当其中一个输入处于反极性时、输出关闭。 我的理解是、输出仍然应该通过使用另一个输入来运行、或者我是错了?

BR
Felix
您好、Felix、
这是预期行为。 在反极性事件期间、即使另一个输入端存在正电压、器件也会关闭。
这样做是为了防止扩展 GND 对器件内部造成的重应力。 我们认为该事件与两个电源相似、都是无效的、并关闭导致负载和电源分离的两个通道。
此外、在连接另一个电源的情况下执行反极性测试时、需要考虑另一个电源的新电压是多少、因为其中一个电源的5V 电压现在输入另一个电源的 GND。 某些电源受限可能会受到影响。