This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:当其中一个输入为反极性时、输出关闭

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991835/tps2121-output-turns-off-when-one-of-the-inputs-is-reverse-polarity

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: 冲击

你好!

我们使用 TPS2121在 USB 充电器和充电底座之间切换、两者均以5V 电压运行。 我们实现了最高电压工作设计(数据表中为10.5)和反极性二极管、如数据表中10.6所示。 当两个电压都存在且处于正常工作范围内时、电路工作正常、但当其中一个输入处于反极性时、输出关闭。 我的理解是、输出仍然应该通过使用另一个输入来运行、或者我是错了?

BR
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    这是预期行为。 在反极性事件期间、即使另一个输入端存在正电压、器件也会关闭。

    这样做是为了防止扩展 GND 对器件内部造成的重应力。 我们认为该事件与两个电源相似、都是无效的、并关闭导致负载和电源分离的两个通道。

    此外、在连接另一个电源的情况下执行反极性测试时、需要考虑另一个电源的新电压是多少、因为其中一个电源的5V 电压现在输入另一个电源的 GND。 某些电源受限可能会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 我们之所以发现这一点、是因为当我们在其中一个非活动输入上施加-4kV ESD 时、输出会关断、例如当 IN1为5V 且 IN2悬空时、我们会在 IN2上放电。 ESD 二极管会将-4kV ESD 冲击钳制到较低的电压。 这是否也会被视为来自器件的反极性事件?  

    BR、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    该器件本身的额定 HBM 冲击仅为+-2kV。

    当 IN2断开连接时、它仍会通过 OV2电阻分压器拉至器件 GND、GND_PWR_MUX 也是如此、因此它不是真正的悬空状态。

    我认为这仍然会触发器 件关断、具体取决于钳位后看到的电压、脉冲形状和输入上钳位电压的持续时间。