This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17313Q2:MOSFET 变热

Guru**** 2551610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, CSD17313Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991416/csd17313q2-the-mosfet-is-getting-quiet-hot

器件型号:CSD17313Q2
主题中讨论的其他器件:BQ24170

您好!

我在 器件中使用 CSD17313Q2 MOSFET 来实现 基于 BQ24170 IC 设计的电池充电电路。 我目前有10个 PCB 、而在10个 PCB 中、在2个 PCB 中、当电流流经 MOSFET 时、MOSFET 会变得非常热。 每个电路板的电流大致相同(1.2A)。 在8个 PCB 中、MOSFET 附近的 PCB 温度为35-37度。 但对于我上面提到的2、温度为47-51度。

因此,我不知道这可能是什么原因。

零件本身是否可能在件之间存在某种差异?

或者可能是零件的装配体? (从物理角度看,它与其他 PCB 看起来没有什么不同。 但是、如果这可能是可疑情况、我可以使用 Xray 让装配团队检查它。)

在我的电流布局设计中、我错过了将拼接过孔靠近 MOSFET 的位置。 但我会将其放入我的下一版 PCBA 中。 如果 MOSFET 器件本身存在零件间零件间的差异、这是否有帮助?

此外、如果每次为电池充电时 MOSFET 变得如此热、稍后可能会出现任何可靠性问题吗? 或者 MOSFET 仍然足以维持?

请提供建议/意见 以处理此情形。

谢谢、

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您关注 TI FET。 TI FET 的导通电阻通常围绕数据表中指定的典型值紧密分布。 此外、TI 保证并测试所有 FET 的电阻均小于数据表中指定的最大值。 在1.2A 且 TJ = 50C 的应用中、每个 FET 的功耗仅约为50mW、对于2x2mm SON 封装而言功耗不大。 它可以在多层 PCB 上以良好的布局耗散超过2W 的功率。 在任何情况下、温度上升的12C 至15C 差异似乎很高、这表明假设 RthetaJA = 50C/W、每个 FET 的额外功率损耗约为250mW 我认为零件间差异无法解释这种差异。 您能否通过测量检测电阻器上的压降、输入电压、电池充电电流和电池电压来验证运行条件:VGS 驱动电压、MOSFET 电流? 如何测量 FET 温度? 有什么好处? 如果您以一定的裕度(15C - 25C)将结温保持在低于 TJmax 的水平、可靠性不应成为问题。 请告诉我您的发现。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的宝贵意见。 我再次检查了电路板、在 MOSFET 加热的2个电路板中、源极和漏极之间存在短路。 在这2块电路板上、阻抗分别为40和60欧姆、理想情况下、阻抗应为499K、因为我在源极和漏极之间具有该值的电阻器。 其他电路板、我可以看到499K。 因此、我认为 MOSFET 焊盘在组装过程中内部短路、或者源极和漏极上的电容器/电阻器出现故障。 我已将其发送给我的装配团队进行检查。  他们将检查并更换该部件、组装新部件后、将再次检查阻抗、仅检查源极和漏极之间的交叉。

    再次感谢。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的更新、如果有进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    John