This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:计算 NTC 热引脚的电阻值

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990871/bq25606-resistor-value-calculations-for-ntc-thermal-pins

器件型号:BQ25606

我将在此处查看 BQ25606数据表:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25606.pdf?ts=1617265399685

我对计算引脚 TS 和 REGN 上的 NTC 读数电阻有疑问。 计算结果如第20页的(1)和(2)所示。 从示例中:

R_NTC_T1 = 27.28k Ω(示例)

R_NTC_T5 = 3.02k Ω(示例)

V_T1 = 0.72

V_T5 = 0.35

如果我将这些数字插入第20页的公式中、我得到

RT2 = 24.19k Ω

RT1 = 4.9k 欧姆

数据表中30.9k 欧姆和5.23k 欧姆的结果接近、但不完全相同。 我缺少什么? 我想为我的情况计算数字、但我不确定如何使用该公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作周再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V_T1 应为 73.3%

    V_T5应为34.2%

    谢谢、

    宁。