请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3817A 我们将 UCC3817AD 用于交流范围为80-264V 的 PFC 中。 在最大额定负载(中为130W)下、交流线路电流会以极高的纹波幅度(大约17 - 20kHz)分解为混乱噪声。 此噪声从 Vac 的波峰附近开始、并继续下降到过零处、此时它变得干净、直至整流 Vac 的下一波峰。 我们已验证它不是引脚2周期电流限制。 是否有什么想法会导致这种情况?
低带宽补偿电流放大器可以对其进行清理、但随后会出现不良的线路电流谐波(第15和第21个三倍频)、因为电流无法跟上整流 Vac 的快速打击。