This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817A:在低 Vac 和满载时电流控制不稳定

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991696/ucc3817a-unstable-current-control-at-low-vac-and-full-load

器件型号:UCC3817A

我们将 UCC3817AD 用于交流范围为80-264V 的 PFC 中。  在最大额定负载(中为130W)下、交流线路电流会以极高的纹波幅度(大约17 - 20kHz)分解为混乱噪声。  此噪声从 Vac 的波峰附近开始、并继续下降到过零处、此时它变得干净、直至整流 Vac 的下一波峰。  我们已验证它不是引脚2周期电流限制。  是否有什么想法会导致这种情况?

低带宽补偿电流放大器可以对其进行清理、但随后会出现不良的线路电流谐波(第15和第21个三倍频)、因为电流无法跟上整流 Vac 的快速打击。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记说这个问题在80Vac 条件下出现。   在较高的 Vac 或较低的负载下工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagner、

    您似乎需要微调补偿和 Mout 引脚、以在稳定谐波之间实现平衡。