This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:适用于12V 电池应用负载突降的分压器设计

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990702/tps3840-q1-voltage-divider-design-for-load-dump-of-12v-battery-application

器件型号:TPS3840-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3840

大家好、

我正在尝试计算12V 电池应用负载突降的分压器。 我参考应用手册(SNVA864)、但它不符合我的要求。 (欠压触发阈值= 4V、符合负载突降测试@42V)请告诉我 R1和 R2的建议值。 如果 TPS3840 不符合我的要求、请推荐其他器件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您的建议不起作用、因为您的欠压触发电压(4V)过低。  欠压电压实际上是4V 还是更高?  如果电压为4V、我建议添加一个齐纳二极管来钳制电压、以保护 TPS3840免受42V 负载突降电压的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     欠压电压实际上是4V 还是更高? 欠压阈值电压实际上为4V。 这是我客户的要求。 因此、请查看随附的齐纳二极管钳位电路原理图。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS3840DL16.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    查看原理图、当12V 电压轨处于~4.9V 时、TPS3840-Q1的输出将会无效、因为 VDD 输入端的电压将为1.7V。  您使用的器件是 TPS3840DL16-Q1、其阈值为1.6V、具有100mV 的迟滞(VIT-+ Vhys = 1.6V + 0.1V = 1.7V)。  此设计是否旨在使 TPS3840-Q1在4.9V 电压下无效?   

    原理图看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我客户的设计旨在让 TPS3840-Q1在4V 下无效。 电阻器值是否有任何变化点? 此外、我认为 R161似乎已更改为超过10kohm、以降低泄漏电流。 正确吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    要更好地了解客户的应用、请参阅下文。  基本上、当 VBAT=4V 时、TPS3840的输出应该变为高电平?  请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    当 VBAT 在电池电压下降的情况下为4V 时、BAT_DET 节点变为低电平、因为 TPS3840-Q1的/RESET 引脚用作漏极开路且低电平有效。 请检查一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    根据您提到的内容、R118电阻器值不正确。  请使用137K 电阻器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的善意回应。 请告诉我如何计算 R118的值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    我之前提到的值只是粗略的猜测。  下面是我将如何使用标准1%电阻器求解电阻器值。

    假定:

    R161 = 10K 欧姆

    R117 = 20K 欧姆

    R118 = X 欧姆

    (x /(X + 30K 欧姆))* 4V = 1.6V

    求解 X 会得到20K 欧姆。

    如果没有其他问题、请单击"解决"以关闭该主题。  谢谢 Jeffery!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    您的计算或客户是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在与客户讨论这种情况后、他们决定了分压器的电阻值、例如 R161=36k Ω 或40.2koh、R117=R118=100k Ω。 他们将在开发过程中验证此设计。 感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    祝您好运、祝您一切顺利。  如果我回答了您的问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。  谢谢!