主题中讨论的其他器件:TPS3840、
大家好、
我正在尝试计算12V 电池应用负载突降的分压器。 我参考应用手册(SNVA864)、但它不符合我的要求。 (欠压触发阈值= 4V、符合负载突降测试@42V)请告诉我 R1和 R2的建议值。 如果 TPS3840 不符合我的要求、请推荐其他器件。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在尝试计算12V 电池应用负载突降的分压器。 我参考应用手册(SNVA864)、但它不符合我的要求。 (欠压触发阈值= 4V、符合负载突降测试@42V)请告诉我 R1和 R2的建议值。 如果 TPS3840 不符合我的要求、请推荐其他器件。
此致、
您好 Ben、
欠压电压实际上是4V 还是更高? 欠压阈值电压实际上为4V。 这是我客户的要求。 因此、请查看随附的齐纳二极管钳位电路原理图。
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS3840DL16.pdf
此致、
您好、Jeffery、
查看原理图、当12V 电压轨处于~4.9V 时、TPS3840-Q1的输出将会无效、因为 VDD 输入端的电压将为1.7V。 您使用的器件是 TPS3840DL16-Q1、其阈值为1.6V、具有100mV 的迟滞(VIT-+ Vhys = 1.6V + 0.1V = 1.7V)。 此设计是否旨在使 TPS3840-Q1在4.9V 电压下无效?
原理图看起来不错。
本