请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460 可能的同步频率是否独立于 RT 上的电阻器?
例如、如果 RT=33k2、标称开关频率将为400kHz。 振荡器能否同步至300kHz 或540kHz?
我们希望根据正在运行的系统应用在这些值之间更改频率。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能的同步频率是否独立于 RT 上的电阻器?
例如、如果 RT=33k2、标称开关频率将为400kHz。 振荡器能否同步至300kHz 或540kHz?
我们希望根据正在运行的系统应用在这些值之间更改频率。
谢谢