This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:同步

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991532/lm61460-synchronisation

器件型号:LM61460

可能的同步频率是否独立于 RT 上的电阻器?

例如、如果 RT=33k2、标称开关频率将为400kHz。 振荡器能否同步至300kHz 或540kHz?

我们希望根据正在运行的系统应用在这些值之间更改频率。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    此器件的 EN/SYNC 特性可实现外部同步。 更多信息、请参阅第8.3.2节。  

    您可以让 RT 电阻器设置初始启动开关频率。 一旦正确初始化启动序列、就可以通过交流耦合电容器将外部时钟注入器件的 EN/SYNC 引脚以动态控制开关频率。 然后、该外部时钟应覆盖 RT 电阻器。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步频率没有限制、具体取决于 RT?

    因此、我可以使用 RT=33k2并在启动后同步至1MHz。

    或者、我可以使用 RT=6k 并同步至300kHz。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    如数据表中所述、外部同步可介于200kHz 和2.2MHz 之间。 如果外部同步被移除、RT 电阻器应该将内部时钟设置回设定的 RT 值。  

    此致、

    Jimmy