主题中讨论的其他器件: LM2596、 LMR33630
我将使用 LM2594MX-5.0/NOPB 并使用 Webench 电源设计器推荐的元件值来开发新电路板。
它基于20Vdc-30Vdc 的输入范围、标称值为24VDC。 此设计基于500mA 的最大按需电流、典型值为150mA。 如果需要、我可以提供 BOM。
稳压器输出电压在上电时始终过冲。 该事件在接近10V 时达到峰值、并在超过3ms 的时间内保持高于5V。 我认为这可能会损坏具有6V 最大输入电压的下游 LDO 稳压器。
Y 光标下限表示标称5VDC 输出、Y 光标上限为9.89V 事件峰值、两个 X 光标的跨度表示初始高于5V 的电压稳定上升)
我仅在加电时观察到这一点、之后电压稳定在5V +-50mV。 这在3个 PCB 组件上始终如一地发生
我在几个产品中使用了相同基本设计的变体、并取得了巨大成功、这是我第一次看到这种情况。
输出端的齐纳二极管可有效钳制电压、但如果可能、我更愿意解决根本原因。
是否有其他人解决了类似问题? 感谢您提出任何建议或想法。
此致、
JLP