This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:Vsysmin 设置保持复位为默认值9.0v

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991299/bq25792evm-vsysmin-setting-keeps-resetting-to-default-of-9-0v

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我们正在评估25792作为12V 电池的铅酸 AGM 电池充电器。 3s 默认设置足够接近可行的充电设置、并且有足够的程序空间将充电电压更改为13.99V。  充电效果良好。

使该器件非常适合我们的太阳能应用的一个特性是、它在没有电池的情况下将 VSYS 输出调节到 VSYSMIN。 竞争器件只是将输入电压传递到输出。 Vsysmin 的默认值为9.0v。 使用 USB2ANY 和基于 Web 的 GUI 来监控 EVM、我们更改的唯一寄存器是电池充电电压和 Vsysmin 电压。

当系统达到充电结束时、充电器保持其11.5V Vsysmin 设置、但几秒钟后将其重置为9.0v。  为什么寄存器要恢复为默认设置? 我们使用寄存器显示屏幕将 Vsysmin 设置为0x24h、但它会随机返回9.0v (0x1Ah)。

下图显示了使用13.5V VSYS 时的电池断开(白色)、然后寄存器更改为9.0V (红色)、最后是电池重新连接(品红色)、您可以在其中看到电池放电脉冲、这些脉冲用于查找电池上的充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果 WD 计时器到期、则 VSYSMIN 和充电电流以及 EN_ILIM 引脚寄存器复位。  您的主机是在看门狗计时器位过期前写入该位(默认为每40秒一次)、还是已禁用看门狗计时器?  我刚刚在测试台上尝试过、如果禁用 WD、则在终止后看不到 SYSMIN 变化。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 对该 GUI 还比较新。  我 想知道这一点、因此我将自动读取时间设置得尽可能快、但它似乎仍在恢复。  您可能必须将狗踢开。 GUI 不会为您执行此操作。   找到 DISABLE。 我的11.5V 电压保持不变。

    另一个问题。 对于锂化学电池、3s 配置的最大电池电压为13.99v。  如果温度补偿需要、电压是否可以高于此值、或者我们是否需要切换至4S 以进行温度感应调整?  AGM 蓄电池可能需要在寒冷温度下额外推动、我正在尝试找出3秒设置的电压范围随温度变化的可能性。

    观察结果... ADC_Ibat 读数只能具有正值(电池中的值为+)?  我们在 VSYS 上尝试了1A 负载、VIN 断开、该寄存器显示0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能自己回答了温度问题。 查看数据表中的温度图、锂离子温度曲线设计用于电池保护并降低 T2-T3范围之外的电流/电压。 AGM 曲线更具线性、并且希望增加 T1-T2范围。  我们似乎需要使用向上调节来管理冷温度的充电器设置。

    铅酸充电器曲线何时输出? ;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您必须更改为4S 才能高于3S 最大电池稳压电压。  SysMin 也会发生变化。  如果您设置 EN_BAT 引脚=1 (REG0x14b5)、ADC 读取负电流。

    充电器在 REG0x17-0x18中具有一些 JEITA 设置灵活性。  遗憾的是、我们没有计划为此器件释放铅酸电荷。

    此致、

    Jeff