主题中讨论的其他器件:USB2ANY
我们正在评估25792作为12V 电池的铅酸 AGM 电池充电器。 3s 默认设置足够接近可行的充电设置、并且有足够的程序空间将充电电压更改为13.99V。 充电效果良好。
使该器件非常适合我们的太阳能应用的一个特性是、它在没有电池的情况下将 VSYS 输出调节到 VSYSMIN。 竞争器件只是将输入电压传递到输出。 Vsysmin 的默认值为9.0v。 使用 USB2ANY 和基于 Web 的 GUI 来监控 EVM、我们更改的唯一寄存器是电池充电电压和 Vsysmin 电压。
当系统达到充电结束时、充电器保持其11.5V Vsysmin 设置、但几秒钟后将其重置为9.0v。 为什么寄存器要恢复为默认设置? 我们使用寄存器显示屏幕将 Vsysmin 设置为0x24h、但它会随机返回9.0v (0x1Ah)。
下图显示了使用13.5V VSYS 时的电池断开(白色)、然后寄存器更改为9.0V (红色)、最后是电池重新连接(品红色)、您可以在其中看到电池放电脉冲、这些脉冲用于查找电池上的充电状态。