主题中讨论的其他器件: TPS22918
大家好、团队、
我的客户考虑在 ADAS 摄像头应用中使用 TPS22918-Q1进行 SoC 电源定序、并要求我们提供1.8V VIN 和0.5A 输出负载 电流的应用原理图。 请在典型应用原理图中为1.8V/0.5A 电源轨推荐合适的 R 和 C 外部组件、如下所示?
此致、
Dy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户考虑在 ADAS 摄像头应用中使用 TPS22918-Q1进行 SoC 电源定序、并要求我们提供1.8V VIN 和0.5A 输出负载 电流的应用原理图。 请在典型应用原理图中为1.8V/0.5A 电源轨推荐合适的 R 和 C 外部组件、如下所示?
此致、
Dy
尊敬的 DY:
有关器件的示例设置、请随时参阅 TPS22918 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/slvuap0/slvuap0.pdf?ts=1617634445235&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS22918EVM
输入和输出电容由电源的强度和输出电容/滤波要求决定。 我们在输入上使用1uF、在输出上使用0.1uF。 外部负载电阻取决于系统。 对于 QOD 电阻、这取决于客户所需的关断时间。 您可以将 VOUT 直接连接到引脚以实现最快的放电速度。 最后、CT 电容取决于客户提供的所需时序。 我们在这里使用1nF 电容器、但这可能更高或更低、具体取决于输出电容和系统允许的浪涌电流。
谢谢、
Shreyas