This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:推荐合适的 R、C 外部组件

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1, TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990942/tps22918-q1-recommend-proper-r-c-external-components

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22918

大家好、团队、

我的客户考虑在 ADAS 摄像头应用中使用 TPS22918-Q1进行 SoC 电源定序、并要求我们提供1.8V VIN 和0.5A 输出负载 电流的应用原理图。 请在典型应用原理图中为1.8V/0.5A 电源轨推荐合适的 R 和 C 外部组件、如下所示?

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    有关器件的示例设置、请随时参阅 TPS22918 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/slvuap0/slvuap0.pdf?ts=1617634445235&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS22918EVM 

    输入和输出电容由电源的强度和输出电容/滤波要求决定。 我们在输入上使用1uF、在输出上使用0.1uF。 外部负载电阻取决于系统。 对于 QOD 电阻、这取决于客户所需的关断时间。 您可以将 VOUT 直接连接到引脚以实现最快的放电速度。 最后、CT 电容取决于客户提供的所需时序。 我们在这里使用1nF 电容器、但这可能更高或更低、具体取决于输出电容和系统允许的浪涌电流。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的善意回应。

    我的客户将其 TPS22918-Q1的应用原理图如下面所示、并要求我们查看是否有任何需要修改的内容、尤其是电容器额定电压和电阻器额定功率。 我的客户将使用0402 (=1005)封装。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    我认为就标准设置而言、设置是正确的。 0402封装是可以接受的。  

    请注意、根据客户的实际负载和要求、可以增大或减小 CT 电容。