This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:CS0474459

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991494/tps2116-cs0474459

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: MSP430F6736A

您好!  

我需要有关将 TPS2116与 MSP430F6736A 搭配使用的帮助  

我有3个电源、1。 主电源2. 电池和3. 金盖

备用电源的电池和金电容、 我将连接 AUXVCC1 (MSP430F6736A)上的 VOUT (TPS2116)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    TPS2116用于在两个源之间进行多路复用。 一个 TPS2116器件无法在三个源之间进行多路复用。

    一种可能的权变措施是串联使用两个 TPS2116器件。 第一个 TPS2116用于在电池和金电容之间进行多路复用。该多路复用器的输出可以是第二个多路复用器上的输入之一。 另一个输入将是主电源。 然后、第二个器件的输出可被发送至 MSP430。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

              谢谢你