请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2116 主题中讨论的其他器件: MSP430F6736A
您好!
我需要有关将 TPS2116与 MSP430F6736A 搭配使用的帮助
我有3个电源、1。 主电源2. 电池和3. 金盖
备用电源的电池和金电容、 我将连接 AUXVCC1 (MSP430F6736A)上的 VOUT (TPS2116)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要有关将 TPS2116与 MSP430F6736A 搭配使用的帮助
我有3个电源、1。 主电源2. 电池和3. 金盖
备用电源的电池和金电容、 我将连接 AUXVCC1 (MSP430F6736A)上的 VOUT (TPS2116)
尊敬的 Amr:
TPS2116用于在两个源之间进行多路复用。 一个 TPS2116器件无法在三个源之间进行多路复用。
一种可能的权变措施是串联使用两个 TPS2116器件。 第一个 TPS2116用于在电池和金电容之间进行多路复用。该多路复用器的输出可以是第二个多路复用器上的输入之一。 另一个输入将是主电源。 然后、第二个器件的输出可被发送至 MSP430。
谢谢、
Shreyas