This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:最高 IGBT 集电极电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991259/ucc23513-highest-igbt-collector-voltage

器件型号:UCC23513

大家好、团队、

我的客户想知道、使用 UCC23513的典型应用如下图所示、可以支持的最高 IGBT 集电极电压是多少? 在此配置中、UCC23513能否支持3KV IGBT? 封装选择是否至关重要? Viotm 和 Viosm 是否适用于此场景、为8000V?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan、

    这不是一个简单的问题、因为涉及的变量太多。

    本文档解释了相关问题和定义。 您可以让客户进行审核吗?

    https://www.ti.com/lit/wp/slyy063/slyy063.pdf

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、


    祝你一切正常、感谢您的回答。 白皮书很有用、但是我的客户希望获得  IEC62368的测试结果、具体针对以下参数。 他们希望了解这些测试的波形形状、持续时间和电压。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan、

    客户必须自己购买该规范。 我们不允许将其发送出去。