大家好、
我使用的是直流/直流降压转换器 TPS54531DR IC。
其中、
输入电压范围: Vin (最小值)- 12V
输入电压(最大值)- 24V
输出电压:8.5V
输出电流:1A 至5A
条件:无负载
在这里、当施加12V 输入时、我将面临一个问题、在 IC 的输出侧 、我将在我能够实现的稳定8.56V 电压之后获得一个斜坡类型的信号(图1)。
斜升类型的信号持续到750ms。(图2)
图1. 图2.
这是我在项目中使用的原理图、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我使用的是直流/直流降压转换器 TPS54531DR IC。
其中、
输入电压范围: Vin (最小值)- 12V
输入电压(最大值)- 24V
输出电压:8.5V
输出电流:1A 至5A
条件:无负载
在这里、当施加12V 输入时、我将面临一个问题、在 IC 的输出侧 、我将在我能够实现的稳定8.56V 电压之后获得一个斜坡类型的信号(图1)。
斜升类型的信号持续到750ms。(图2)
图1. 图2.
这是我在项目中使用的原理图、
您所看到的通常称为"阶梯式"、因为启动看起来像一个阶梯式外壳上升到最终电压。 该器件运行了一小段时间、快速提高了输出电压、然后在高阻抗输出中运行。
需要检查的几件事情。
1) 1)输出接地端是否有额外的电容?
基于8.5V 输出电压、47uF 旁路电容和3.3ms 软启动时间、启动拉电流应仅约为360mA、但额外的输出电容会增加。
2) 2)检查启动期间的 VSENSE 电压。 它是在 Vout 电压大约为1/10时跟踪 Vout、还是跳到0.8V、然后保持?
如果 VOUT 跳升至0.8V、然后保持接近0.8V、请检查 C67的值。 如果 C67过大、由于 C67的前馈特性、VSENSE 引脚的上升速度将比 VOUT 快得多。 时间常数将基于 C67和 R84/R87。