This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531输出问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990948/tps54531-tps54531-output-issue

器件型号:TPS54531

大家好、

我使用的是直流/直流降压转换器 TPS54531DR IC。

其中、

输入电压范围: Vin (最小值)- 12V  

                 输入电压(最大值)- 24V

输出电压:8.5V  

输出电流:1A 至5A

条件:无负载

在这里、当施加12V 输入时、我将面临一个问题、在 IC 的输出侧 、我将在能够实现的稳定8.56V 电压之后获得一个斜坡类型的信号(图1)。

斜升类型的信号持续到750ms。(图2)

          

                   图1.                                                图2.

这是我在项目中使用的原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您在启动期间是否有负载? 您可以探测 SW 节点波形吗?

    您可以尝试增大软启动电容并查看其效果吗? 该器件具有频率折返功能、因此请检查器件是否在启动期间达到电流限制?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您所看到的通常称为"阶梯式"、因为启动看起来像一个阶梯式外壳上升到最终电压。  该器件运行了一小段时间、快速提高了输出电压、然后在高阻抗输出中运行。

    需要检查的几件事情。

    1) 1)输出接地端是否有额外的电容?

    基于8.5V 输出电压、47uF 旁路电容和3.3ms 软启动时间、启动拉电流应仅约为360mA、但额外的输出电容会增加。

    2) 2)检查启动期间的 VSENSE 电压。  它是在 Vout 电压大约为1/10时跟踪 Vout、还是跳到0.8V、然后保持?

    如果 VOUT 跳升至0.8V、然后保持接近0.8V、请检查 C67的值。  如果 C67过大、由于 C67的前馈特性、VSENSE 引脚的上升速度将比 VOUT 快得多。  时间常数将基于 C67和 R84/R87。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这通常是由 Vin 加电缓慢@ EN 悬空引起的。  

    权变措施:  

    当输入电压达到大约~10V 时启用 IC。  

    您可以设置 R89=86.6k Ω、R88=13.7k Ω、然后将中心节点连接到 EN 引脚。  

    这些更改后、再次测试。