请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61202 您好!
TPS61202的电流消耗似乎很大、它是合适的值吗?
如下面所示、对 PCB 进行原型设计、
IIN = 0.21mA。
当 Vin=3V 时、Vout =5V、Iout =0mA
根据数据表、静态电流值似乎为几 uA。
谢谢你、Tomoya

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您是否在差分板中观察到相同的行为? 并按照此应用手册进行工作台测试 https://www.ti.com/lit/an/slva236a/slva236a.pdf