This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:灯开关节点异常

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990555/tps62130a-switch-node-abnormal-at-light-lodes

器件型号:TPS62130A

您好、Sirs、

TPS62130A 设计规格是  

输入电压:3.3V;

输出电压:1.15V

I_LOAD:0.16A

fsw:1.25Mhz  

您能否帮助检查轻负载(0.16A)时的开关节点、它是否在省电模式下运行?  

我们测量的最小开关电平为-0.6V、在规格额定值-0.3V 下、有什么影响?

如有任何设计错误、请提供帮助。

谢谢你。

Amos。

I= 0.16A 负载波形

@0.16A light Loads

I= 2A 负载 波形

@2A Loads

原理图

TPS62130A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    波形对我来说看起来很好。 当电感器电流流经内部 MOSFET 的体二极管时、不会违反 SW 节点-0.3V 规范。   有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slva494a.pdf。

    谢谢、

    模块