This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:栅极信号上升/下降时间过长

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159632/lmg1210-gate-signal-rise-fall-time-too-long

器件型号:LMG1210

在我们的设计中、它是 Hbridge GaN EPC8010 (Ciss=43pF)栅极驱动器 LMG1210。 从 gatedriver 到 EPC8010的布线超短、如所附图片所示、两者之间没有栅极电阻器。 有用于探测的孔/过孔的走线(与 LMG1210EVM 中的封装相同)。 因此、上升/下降时间应在 ns 内、而我们测量 的是6ns、如示波器迹线所示。 您能帮助我诊断发生了什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜南、

    是的、我可以帮助诊断。 您的信号路径看起来很好。

    如果您的示波器上有选项、您能否将通道带宽设置为满?

    您可能需要更高带宽的示波器来测量上升时间。 Rigol DS7024的带宽仅为200MHz。 根据经验、您可以使用公式带宽= 0.35/上升时间来计算所需的带宽。 使用此公式、我得到了负载上升时间的100MHz 带宽。  然后、您需要将带宽提高3到5倍以捕获信号的真实形状。

    此外、对于示波器、所有通道之间是否共享2.5 GSA/s 采样率、或者每个通道是否具有2.5 GSA/s 采样率?

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我注意到"收购"有很大的区别、哪一个给我带来更多的 Feliy?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛南

    您将需要对信号使用正常模式。 峰值模式也可以工作、但我的示波器没有此模式、因此我以前没有尝试过。

    高分辨率模式以牺牲带宽为代价提高分辨率和噪声。 我认为这对您没有帮助。

    平均模式对多个通道上的信号进行平均值计算。 这将降低电路中的噪声、但不会为我们提供更高的分辨率。

    顺便说一下、DSO724将"通道带宽"称为"带宽限制"。 您可以对通道应用带宽限制以减少您看到的噪声量、但 带宽限制会使高频信号衰减。 您将需要禁用此功能、但看起来您已经禁用了它。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。 我能够如图所示正确测量。

    死区时间设置为2ns、开关频率为25MHz。 在打开和关闭时都有很大的振荡。 当在 Hbridge 上施加直流链路电压时、振荡会导致击穿。 当我检查降级板时、栅极驱动信号非常干净(第二个波形)。  根据演示板的原理图、栅极电阻为0。 将我的板与降级板进行比较、我板上的 GaN 具有小得多的栅极电容(43pf 与700pf)、栅极环路更小。 那么、我想知道演示板没有振荡的神奇之处是什么? 如何调节电路板?

     e2e.ti.com/.../ET_5F00_LMG1210_5F00_EPC8004.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利、

    与演示板相比、较低的电容会增加振铃。 这是因为电路中没有任何东西可以抑制信号。 为了减少振铃、我建议添加栅极电阻器或更改为具有更高栅极电容的 FET。

    如果您不添加栅极电阻器、我建议添加栅极电阻器占位符。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在我的案例中、栅极电容很小、栅极电压会产生相当大的振铃、而栅极电阻器中没有空间放置。 将几欧姆电阻与去耦电容器串联是否过于愚蠢? 由于峰值栅极电流来自去耦电容器、这可以限制峰值充电电流吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜利、

    该方法应能够减慢信号上升时间、但不会减慢信号下降时间。

    您可以尝试将电容器从 HO/LO 放置到 HS/VSS。 这会减慢上升时间并抑制振荡。 电容器应尽可能靠近 HO/LO、但您在电路板上的测试点可能已经足够好了。

    您还可以尝试使用具有更高电容的 FET。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助