主题中讨论的其他器件: TPS25750、 BQ25792、 USB-C-PD-DUO-EVM、 TUSB564RNQEVM、 TUSB564
您好!
我尝试使用 USB-PD-CHG-EVM-01作为电源为笔记本电脑供电
所示的配置进行了比较。
但是、我遇到了麻烦、因为它不能按预期工作。 你能给我一些建议吗?
所需的行为
连接 USB 电缆和电池后、请为笔记本电脑供电。
拉电流/灌电流能力设置如下。
-源功能
拉电流 PDO 数量=3.
拉电流 PDO1=5V/3A
拉电流 PDO2=9V/3A
拉电流 PDO3=15V/3A
灌电流能力
灌电流 PDO 数量=0
现象
案例1
如果先连接电池、然后再连接 USB 电缆、则似乎可以为 PC 供电、
但 VBUS 电压在0-5V 之间是间歇性的。此时 STAT LED 不亮。 请参见案例1波形图。
案例2
当先连接 USB 电缆、然后连接电池时、VBUS 电压变为恒定的5V、
但是、由于电池没有放电、因此似乎没有为 PC 供电。
此时、STAT LED 闪烁(1.4秒周期)。 请参见案例2波形图。
随附以下内容。
由 TPS25750 Application Customization Tool v7.0.2生成的配置文件(json)。