This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:关于笔记本电脑的电源

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750, BQ25792, TUSB564RNQEVM, TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108986/usb-pd-chg-evm-01-about-power-supply-to-laptop-pc

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25792USB-C-PD-DUO-EVMTUSB564RNQEVMTUSB564

您好!

我尝试使用 USB-PD-CHG-EVM-01作为电源为笔记本电脑供电

所示的配置进行了比较。

但是、我遇到了麻烦、因为它不能按预期工作。 你能给我一些建议吗?

所需的行为

连接 USB 电缆和电池后、请为笔记本电脑供电。

拉电流/灌电流能力设置如下。

-源功能

   拉电流 PDO 数量=3.

   拉电流 PDO1=5V/3A

   拉电流 PDO2=9V/3A

   拉电流 PDO3=15V/3A

灌电流能力

   灌电流 PDO 数量=0

现象

案例1

如果先连接电池、然后再连接 USB 电缆、则似乎可以为 PC 供电、

但 VBUS 电压在0-5V 之间是间歇性的。此时 STAT LED 不亮。 请参见案例1波形图。

案例2

当先连接 USB 电缆、然后连接电池时、VBUS 电压变为恒定的5V、

但是、由于电池没有放电、因此似乎没有为 PC 供电。

此时、STAT LED 闪烁(1.4秒周期)。 请参见案例2波形图。

随附以下内容。
由 TPS25750 Application Customization Tool v7.0.2生成的配置文件(json)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    我认为、在我在"6560.TPS25750_I2C decode.xlsx"中写的两个位置、配置不正确、我第二天就给您发送了。

    BQ 的 REG0D 和 REG12。

    谢谢、此致、

    东泽武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    感谢您的澄清、我将再次检查这些寄存器。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    在我们的其中一个应用中、我们希望使用 TPS25750并将 SourcePDO 保持在15W 以下。
    例如,9W (5V*1.8A)。 (在这种情况下、仅使用源 PDO1)

    我认为这种情况作为 USB PD 电源规则是允许的、但可以这样使用 TPS25750吗?

    当我检查 GUI 时,似乎可以在 v7.0.2中进行此类 PDO 设置,但在 v7.0.3中,它固定为15W (5V*3A),电流不能更改。

    如果可以将9W 与 TPS25750配合使用、我希望 v7.0.4能够支持更改电流。

    谢谢、此致、

    东泽武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    感谢您的参与、我将把这些信息转发给 GUI 团队!

    进行配置后、将在明天就准备好这些文件。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    您能否尝试使用这个新的二进制文件并查看它是否起作用? 该二进制文件根据 e2e.ti.com/.../test_5F00_v703_5F00_20220831.json 配置为具有三个源 PDO:5V/3A、9V/3A 和15V/3A 以及一个5V/3A 灌电流 PDO。  

    谢谢、此致、

    林德华

    e2e.ti.com/.../Takeshi_5F00_Full_5F00_Flash_5F00_1010.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您提供二进制文件。

    我检查了运行情况、但 VBUS 的运行与之前一样是间歇性的、与预期的运行情况不同。(I2C 正常)

    我检查了 BQ 的寄存器值。 我认为原因是 REG12被设置为00h、OTG 被禁用。

    强制重写 OTG 使能(40h)、VBUS 将输出15V。

    此外、REG0D = 53h、但我认为4Bh、即 IOTG = 3A、是正确的。

    但是、在连接到 PC 之前的初始状态下、它是4Bh、但在连接到 PC 后、它似乎被重写为53h。

    我想继续分析 TPS25750和 TUSB564组合的运行情况、我在第二天就联系过您。 可能

    你给我一些建议吗?

    谢谢、此致、

    东泽武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    为了澄清这一点、您是否希望针对 BQ 器件重写:

    REG0D = 4Bh

    REG12 = 40h

    关于 TUSB564、TPS25750不支持 DP 等交替模式。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    我认为建议的值对于我现在要运行的设置是正确的。

    REG0D = 4Bh (因为我将 sourcePDO 设置为3A)

    REG12 = 40h (因为当由于 PD 协商、TPS 侧变为拉电流时、需要启用 OTG。)

    我认为这种确认是为了调试 GUI 工具的发布、

    但是发布后、工具中设置的内容会自动反映在 BQ 和 TPS 中、对吧?

    关于 TPS25750和 TUSB564组合的操作、

    我想了解3A USB Type-C 电缆和5A USB Type-C 电缆的工作差异。

    它与 Alt 模式无关。有关详细信息、请参阅2022年9月9日我的帖子。

    我认为这与 VCONN 控制有关、但我想请 TI 专家发表意见。

    我与您联系的另一件事是2022年10月3日的帖子。

    无法通过 GUI 工具将 sourcePDO 设置为15W 以下。

    这是我们目前讨论的三件事。

    我想请求这些确认。

    谢谢、此致、

    东泽武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeshi-San

    让我来了解一下这些配置的设置、下周再见。  

    关于 TUSB564 EVM 问题、您使用的是哪种5A 电缆、并且它已通过电子标记? 电缆是否支持3.1及更高版本的 USB 数据?   

    对于拉电流 PDO、第一个 PDO 必须为5V/3A、但您可以调整其他拉电流 PDO 以满足您的需求、例如5V/1.8A (如下所示):

    这将需要您添加另一个源 PDO、但可以正常工作。 如果您想添加此内容、请发送更新的 JSON 文件、以便我可以获得最新的配置。   

    谢谢、此致、

    林德华