This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:启动问题

Guru**** 2520850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160785/lm3478-startup-problems

器件型号:LM3478

大家好、

我对 LM3478有疑问。
我的客户正在设计一个可以升压和降压的电路。 客户已根据 webench 上的仿真电路设计了以下电路。


此电路可能无法正常工作。 如果负载电流发生变化、则不起作用。
VIN=6V
Vout=24V

在以下条件下操作时、它也无法正常工作。
VIN=38V
Vout=24V

可能的原因是什么?
在 webench 仿真中、VIN=6-38V / VOUT=24V / IOUT=0.1A。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    为什么 VIN 具有如此特定的形状? 在较高负载启动期间、VIN 似乎未达到最终值、因此源极上是否可能存在电流限制?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的答复,我对此表示赞赏。

    输入正在进行电流限制。
    客户表示如果未完成限制电流、源电流将继续流动。
    我们尚未确认其最大值。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    您是否可以要求客户验证任何详细信息?
    我们期待您的支持。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    感谢您的回复、如果源极限制电流、并且该限制会阻碍器件的启动。 器件需要来自电源的特定电源、如果电源限制了电源、器件将无法正常启动。  

    希望这能解决您的问题。

    BR、

    Haroon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haroon 

    感谢你的答复。
    已增加 LM3478电源输入的电流限制。 因此、它工作正常。
    我发现原因是稳定电源的电流限制。
    感谢您的支持。

    此致、
    石田山