This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:LM3478的 webench 仿真

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160781/webench-power-designer-webench-simulation-of-lm3478

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LM3478

大家好、

我对 LM3478的 webench 仿真有疑问。

在以下输入条件下、我能够运行仿真。

然而、当输入范围如下面所示固定在5-6V 时、仿真不会运行。


为什么会发生这种情况? 请告诉我原因。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!  

    我们能够重复报告的问题。 我们正在研究造成这种情况的根本原因。  我们将能够在本周结束之前返回更多详细信息。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    LM3478 SEPIC 设计仅适用于降压-升压条件(Vin3578 <Vout<VinMax) and WEBENCH fails to create the designs for pure Buck or pure Boost conditions.)
    您共享的两个输入条件都不符合<Vout<VinMax, hence its a valid fail. 标准
    如有任何疑问、请回复我们。

    谢谢、此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal-San、

    感谢您的确认。
    我知道 LM3478的 webench 仅在降压/升压条件下启动。

    此致、
    石田山