请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER 主题中讨论的其他器件:LM3478
大家好、
我对 LM3478的 webench 仿真有疑问。
在以下输入条件下、我能够运行仿真。 
然而、当输入范围如下面所示固定在5-6V 时、仿真不会运行。 
为什么会发生这种情况? 请告诉我原因。
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 LM3478的 webench 仿真有疑问。
在以下输入条件下、我能够运行仿真。 
然而、当输入范围如下面所示固定在5-6V 时、仿真不会运行。 
为什么会发生这种情况? 请告诉我原因。
此致、
石田山
Ishiwata-San、您好!
LM3478 SEPIC 设计仅适用于降压-升压条件(Vin3578 <Vout<VinMax) and WEBENCH fails to create the designs for pure Buck or pure Boost conditions.)
您共享的两个输入条件都不符合<Vout<VinMax, hence its a valid fail. 标准
如有任何疑问、请回复我们。
谢谢、此致、
Umayal