您好、E2E
我想知道采用 LM74700-Q1的 N 沟道 MOSFET 的选择指南。
在数据表中、仅介绍了 MOSFET 的 RDS (on)。
我很想 知道 LM74700-Q1中 MOSFET 驱动的容量电流大小。
我们对 MOSFET 规格(BUK7Y2R0-40H)的考虑如下。
- VDS = 40V
-ID =高于120A
- Qgd =最大27.3nC
- Qtot =最大90.5nC
谢谢。 此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E
我想知道采用 LM74700-Q1的 N 沟道 MOSFET 的选择指南。
在数据表中、仅介绍了 MOSFET 的 RDS (on)。
我很想 知道 LM74700-Q1中 MOSFET 驱动的容量电流大小。
我们对 MOSFET 规格(BUK7Y2R0-40H)的考虑如下。
- VDS = 40V
-ID =高于120A
- Qgd =最大27.3nC
- Qtot =最大90.5nC
谢谢。 此致。
尊敬的 Seong:
LM74700-Q1是一款理想的二极管控制器、可驱动外部 N 沟道 MOSFET 以实现二极管般的行为-反向电流阻断和输入反极性保护。 整个负载电流流经 外部 MOSFET、因此 对 LM74700-Q1可 运行的负载电流没有限制。 尽管 在使用 LM74700-Q1进行高电流设计时需要考虑几个因素。

例如、正如您在下面的快照中看到的、LM74810-Q1可以在栅极电荷= 15nC 时校正200kHz ACS 信号、但在栅极电荷= 30nC 时、LM74810-Q1只能校正100kHz 信号。 
有关此主题的更多信息、请参阅 理想二极管控制器、了解交流电压纹波的有源整流