This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:如何在电路中选择 N-MOSFET?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161648/lm74700-q1-how-to-select-n-mosfet-in-circuit

器件型号:LM74700-Q1

您好、E2E

我想知道采用 LM74700-Q1的 N 沟道 MOSFET 的选择指南。

在数据表中、仅介绍了 MOSFET 的 RDS (on)。  

我很想 知道 LM74700-Q1中 MOSFET 驱动的容量电流大小。

我们对 MOSFET 规格(BUK7Y2R0-40H)的考虑如下。

 - VDS = 40V

 -ID =高于120A  

 - Qgd =最大27.3nC

 - Qtot =最大90.5nC

谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    感谢您的支持!

    我们将在下周初再次讨论这一问题。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    LM74700-Q1是一款理想的二极管控制器、可驱动外部 N 沟道 MOSFET 以实现二极管般的行为-反向电流阻断和输入反极性保护。 整个负载电流流经 外部 MOSFET、因此 对 LM74700-Q1可 运行的负载电流没有限制。 尽管 在使用 LM74700-Q1进行高电流设计时需要考虑几个因素。

    1. 大电流设计对应更多并联 FET。 更多并联的 FET 将增加控制器检测到的 FET 的总栅极电容。 因此、考虑到 LM74700-Q1栅极的恒定灌电流和拉电流能力、栅极电容越高、 FET 的导通和关断速度就越慢。                                           
    2. 随着由 DGATE 驱动的 FET 的总/有效 FET 栅极电荷增加、LM74700-Q1在 高频下校正交流叠加(ACS)信号的能力降低。

      例如、正如您在下面的快照中看到的、LM74810-Q1可以在栅极电荷= 15nC 时校正200kHz ACS 信号、但在栅极电荷= 30nC 时、LM74810-Q1只能校正100kHz 信号。                                       

      有关此主题的更多信息、请参阅 理想二极管控制器、了解交流电压纹波的有源整流

    3. 电荷泵电容器 必须增加到所有并联 FET 的10倍 Ciss 之和