This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:模式选择

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161598/tps61253a-mode-selection

器件型号:TPS61253A

如果我想启用 PFM 模式、我应该根据数据表将 MODE 引脚设置为"低电平"、并将"模式逻辑低电平阈值"设置为最小值0.4V。 我将其解释为连接模式与 GND (或0V 至0.4V 之间的任何电压)。 与此相反、在 PSpice 仿真中、尤其是标题为"TPS61253A 启动仿真"的仿真中(下面的屏幕截图)、它指出模式应设置为0.4V 至0.8V 之间的电压。 您能否澄清一下 MODE 引脚上实际的 MODE 引脚电压应该是多少以启用 PFM 运行、并解释这两个信息源为什么看起来会发生冲突? 或者、我是不是误解什么? 如果确实需要0.4V 至0.8V 的电源电压、建议采用什么程序来创建这样一个低电压轨?

(笑声)

此致、
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christopher、

     这个模型是多年前制造的、我对内部电路不太确定。 我认为您在仿真时需要遵循此说明、在实验时需要遵循数据表。

    此致、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Nathan。 对于 PFM 模式、您是否同意数据表中的模式应连接到 GND? 或者、您是否看到我们在设计中包含某种生成0.4-0.8V 电压轨的方法进行实验的任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christopher、

    实验时、可以将 MODE 引脚连接到 PFM 模式的 GND。 您还可以将EVM 用户指南作为参考。 谢谢。

    此致、

    Nathan