如果我想启用 PFM 模式、我应该根据数据表将 MODE 引脚设置为"低电平"、并将"模式逻辑低电平阈值"设置为最小值0.4V。 我将其解释为连接模式与 GND (或0V 至0.4V 之间的任何电压)。 与此相反、在 PSpice 仿真中、尤其是标题为"TPS61253A 启动仿真"的仿真中(下面的屏幕截图)、它指出模式应设置为0.4V 至0.8V 之间的电压。 您能否澄清一下 MODE 引脚上实际的 MODE 引脚电压应该是多少以启用 PFM 运行、并解释这两个信息源为什么看起来会发生冲突? 或者、我是不是误解什么? 如果确实需要0.4V 至0.8V 的电源电压、建议采用什么程序来创建这样一个低电压轨?
(笑声)
此致、
Christopher