This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:VDD1线性稳压器的外部 FET 选择

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135212/tps65381a-q1-external-fet-selection-for-vdd1-linear-regulator

器件型号:TPS65381A-Q1

TI 在数据表和 E2E 论坛中建议使用几个用于 VDD1线性稳压 器的 FET、BUK9213-30A 和 FDD8778、这两个 FET 现已停产。 我正在寻找采用相同 D-PAK TO-252封装的替代产品、以便我不需要旋转 PCB。 tps65381数据表在第4.5节中提供了一些指导:

POS 参数                    测试条件               最小  典型值  最大   单位
   Vgs (th)栅极阈值电压、    外部 FET ID = 1mA            0.3.         3.       五
   Ciss 栅极电容、           外部 FET VGS = 0V                     3 200   pF
   Qgate 栅极电荷、              外部 FET VGS = 0V 至10V               70     常闭
   GFS 正向跨导、     外部 FET ID = 50mA           0.4.               S

似乎有很多具有栅极特性的 FET 符合这些标准、但我在跨导方面遇到了一些困难。 对于此应用、FET 将在线性区域内持续运行、将6V 中间轨降至 MCU 内核所需的1.2V、在我的应用图中大约为200mA。 我觉得大多数 MOSFET 的数据表面向 SMPS 市场、并侧重于脉冲操作和 RDS (on)、我认为这不适用于此应用。 提到跨导的数据表提供了在两位数安培范围内工作时的规格、远高于 TPS65381规定的50mA 条件。 您能否建议对之前在此应用中使用的过时器件进行合适的替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我们之前建议对 VDD1稳压器使用以下 FET:

    请随时查看 BUK92150-55A、118 FET 的可用性、因为 EVM 用户指南也列出了这个。  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速响应。 BUK9675-100A 采用不同的封装、但 BUK9214-30A 和 BUK92150-55A 都是 PCB 封装的直接组成部分。 不过、我看到 Nexperia 列出了其状态为不推荐用于新设计。 通过查看这两款器件的数据表、我无法根据 TPS65381数据表中列出的特性来了解它们是什么使得它们非常适合这个应用。 它再次归结为跨导规格-在推荐器件的数据表中、绘制的漏极电流比 tps65381数据表中指定的50mA 高1或2个数量级、因此不会真正涵盖跨导图上的相关工作点。  

    我仍然可以购买您列出的器件、但我怀疑我将在明年重复此练习、除非我确定了一个不是 EOL 的组件。 您能不能描述哪些数据表规格对该应用很重要。 我了解栅极特性和耗散功率的能力、但我在 Vgs 响应方面有什么要求?

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    好的、我理解您的顾虑。 让我在内部验证几件事、然后在今天晚些时候或明天晚些时候返回给您。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    最重要的 DS 参数是 Vgs、Ciss 和栅极电荷。 我并不一定说应忽略跨导。 但是、我可以说、我没有遇到客户使用与所有其他特性相匹配的 FET 的情况、但由于跨导不足、因此无法在应用中工作。  

    我找到了 Digikey 并找到了更多适合的 Infineon FET。 如果您有任何其他疑虑、请查看并随时告知我:

     https://www.digikey.com/en/products/detail/infineon-technologies/IPD135N03LGATMA1/3536026

     https://www.digikey.com/en/products/detail/infineon-technologies/IPD090N03LGATMA1/1785657

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。 很抱歉、花了这么长时间将问题标记为已解决、我被其他问题分心...