This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7EVM-051:USB 接口适配器连接问题

Guru**** 1464760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7EVM-051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162542/tps536c7evm-051-usb-interface-adapter-connection-problem

器件型号:TPS536C7EVM-051
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

我想了解有关 TPS536C7EVM 的信息。  

我从 TI 网站购买了 TPS536C7EVM-051 2Set 和 USB 接口适配器、并正在测试 EVM 板。

有两个问题、如下所示。

未连接 USB 接口适配器和 EVM。 因此、使用 PMBus 的 Fusion GUI 无法正常工作。

  USB2GPIO v2.0似乎已在 PC 上正常安装。

  但是、当我启动 Fusion GUI 时、窗口会关闭、并显示一条错误消息、说明找不到 USB 适配器。

是否有用于 USB 接口适配器的专用驱动程序?

我想知道使用 PMBus 运行 Fusion GUI 的参考材料或安装方法。

 

2.我想使用"VBOOT_CHA"引脚搭接解码将输出电压更改为1.83V。

  但我已经尝试了很多次、它的变化不超过1.1V。

  我猜存储在 NVM 中的"VOUT_OV_FAULT_LIMIT"值是1.072V、因此如果无法更改 NVM 值、

  我们认为输出电压的变化不能超过1.1V。 对吗?

  我想知道如何使用引脚搭接解码将 EVM 的输出电压更改为1.83V。

 

 我们期待与 TI 的技术专家交流、共同解决这些问题。

 请回答上述两个问题。

 

Sejoo Kim
三星电子机械有限公司
电子邮件:sejoo.kim@samsung.com

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sejoo 您好!

    Fusion 7.7.1仅与 USB-TO-GPIO v1兼容、而不与 USB-TO-GPIO v2兼容。 需要 Fusion 7.7.5或更高版本。 有关   Fusion 的最新版本、请联系。 我们将很快在 TI.com 上部署新版本的 Fusion。

    2. Vout_OV_FAULT_LIMIT 和 Vout Max 都是 NVM 中必须始终大于输出电压的值。 如果 NVM 值为1.072V、则无法将输出电压设置为1.83V。

    谢谢、

    特拉维斯