主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO
我想了解有关 TPS536C7EVM 的信息。
我从 TI 网站购买了 TPS536C7EVM-051 2Set 和 USB 接口适配器、并正在测试 EVM 板。
有两个问题、如下所示。
未连接 USB 接口适配器和 EVM。 因此、使用 PMBus 的 Fusion GUI 无法正常工作。
USB2GPIO v2.0似乎已在 PC 上正常安装。
但是、当我启动 Fusion GUI 时、窗口会关闭、并显示一条错误消息、说明找不到 USB 适配器。
是否有用于 USB 接口适配器的专用驱动程序?
我想知道使用 PMBus 运行 Fusion GUI 的参考材料或安装方法。
2.我想使用"VBOOT_CHA"引脚搭接解码将输出电压更改为1.83V。
但我已经尝试了很多次、它的变化不超过1.1V。
我猜存储在 NVM 中的"VOUT_OV_FAULT_LIMIT"值是1.072V、因此如果无法更改 NVM 值、
我们认为输出电压的变化不能超过1.1V。 对吗?
我想知道如何使用引脚搭接解码将 EVM 的输出电压更改为1.83V。
我们期待与 TI 的技术专家交流、共同解决这些问题。
请回答上述两个问题。
Sejoo Kim
三星电子机械有限公司
电子邮件:sejoo.kim@samsung.com